Group Corporate Site  |  Chercher

  France
Notre société
Solutions Energie
Solutions Télécom
Nous contacter
Home    Notre société: Recherche & Développement    Sécurité incendie
Un groupe leader mondial
Partenaire des leaders
Recherche & Développement
L'innovation, clé de la compétitivité
Sécurité incendie
Câbles résistants au feu
Câbles de protection au feu
Informations techniques
Applications et Références
Simulation d'évacuation
Prysmian France
News

Des câbles plus sûrs pour les bâtiments

Si l'on classe les bâtiments suivant leur consommation énergétique, leur isolation phonique ou leur comportement vis à vis de la santé, pourquoi ne pas se préoccuper de leur sécurité ?
La sécurité améliore-t-elle la valeur d'un bâtiment ? Un bâtiment plus sûr contribue-t-il à la valeur du travail de l'architecte ?
La sécurité , et en particulier la  protection de la santé des hommes, des animaux et des biens peut constituer une économie directe dans le coût global d'un bâtiment.
Les incendies représentant une véritable menace,  les nouveaux bâtiments doivent remplir des exigences strictes en matière de sécurité incendie   pour être en ligne avec les décisions du parlement européen.


Le feu, une préoccupation internationale  
Les incendies sont à l'origine d'importantes pertes en vies humaines.. UN tiers des incendies se déclarent  à l'intérieur même des bâtiments, et le taux médian de décès dûs à un incendie en Europe était de un pour 100.000 habitants en 2003 et en 2004, équivalent à 30.000 victimes par an (Source, www.cablefeu.fr).
Le département britannique  pour les communautés locales indique que « les principales causes identifiées de décès lors d’un incendie sont les émissions de gaz et de fumées.»
Une autre source influente, l’Agence des Services de Secours Suédois (SRSA), mentionne dans son rapport sur la prévention des incendies que « En 1950, le temps moyen entre l’ignition d’u n feu et le flashove était de 15 minutes. Ce temps est descendu à 5 minutes il y a 25 ans. Aujourd’h ui les conditions de non retour sont atteintes en 3 minutes. Ce changement est dû à l’a ugmentation, dans nos habitations, de la présence de matières à plus haut degré d’inflammabilité telles que les matières plastiques. »
Les incendies ont également un impact non négligeable sur notre économie. Selon une étude récente, l’Association Internationale de la Sécurité Incendie et des Services de Secours (CTIF) estime que « le coût économique global des incendies représente 1% du P.N.B. des pays les plus développés
». Ces émissions sont à l’origine de 44 % des décès.
La sécurité incendie
La sécurité incendie est l'un des composants de la sécurité globale d'un bâtiment. Elle consiste à prévenir des incendies ou à limiter leurs effets. Cela signifie par exemple détecter ou éliminer l'incendie (systèmes d'alarme incendie, sprinklers) ou bien contenir et ralentir le développement des incendies (par exemple, propagation de la flamme, émission de chaleur, gouttelettes enflammées, émission de gaz et fumées). Les câbles peuvent influer sur ces deux facteurs et leurs performances sont définies en ce sens de façon très spécifique.
Résistance au feu et Comportement au feu

L'engagement de Prysmian pour la sécurité
 

En tant qu'acteur majeur mondial dans l'industrie du câble, Prysmian s'engage à concevoir et produire des câbles plus sûrs et compétitifs , et à informer les consommateurs, les leaders d'opinion et les professionnels de l'électricité de ces progrès essentiels pour la sécurité des personnes et la protection des biens des avantages de ces produits.

Site Map  |  Information légales  |   Copyright © 2012 All rights reserved.P.I. 04866320965