Group Corporate Site  |  Chercher

  France
Notre société
Solutions Energie
Solutions Télécom
Nous contacter
Home    Solutions Energie: FAQ Energie
métiers de l’énergie
Nouveautés Energie
Sécurité incendie
Tous nos câbles
Raccordements
Tarifs et conditions de vente
Informations pratiques
FAQ Energie
Contact Energie

Trouvez la réponse à votre question

Vous voulez mieux comprendre les caractéristiques de différents câbles, vous avez un doute sur certaines conditions d’installation, vous vous interrogez sur l’utilisation d’un câble dans un domaine particulier…
Prysmian a répertorié les questions les plus fréquentes que vous pouvez vous posez pour vous apporter de suite une réponse.
Et si tel n’est pas le cas, écrivez-nous :

1/ CONSEILS DE POSE ET CONDITIONS D’UTILISATION
Je souhaiterais quelques explications sur la mise en parallèle des câbles unipolaires.
Comment passer d'une installation monophasée à une installation triphasée ?
Pour le tirage des conducteurs sous fourreaux, y-a-t-il une règle qui permet de déterminer le diamètre intérieur des conduits ?
Quelles sont les précautions à prendre lors de la pose de plusieurs câbles par phase ?
Si je veux proposer une solution d’installation offrant un maximum de sécurité en cas d’i ncendie en alternative à une installation standard dans une salle de cinéma, pour quelle solution puis-je opter ?

L'alimentation d'un garage, dans un immeuble collectif d'habitation, réalisée par un logement est-elle réglementée ?
Quels câbles peut-on utiliser pour des installations dans des environnements pétrochimiques ?
Pour l’alimentation d’un pavillon, quel câble peut-on installer entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique général ?
Quel câble doit-on installer pour l’alimentation des blocs de sécurité ? 
Pour les installations de secours quel câble doit-on utiliser ?
Existe-t-il des sigles de désignation en fonction du milieu d'installation dans les câbles basse tension ?
Quels sont les câbles pouvant être installés en milieu anti-déflagrant ?
Quelles sont les précautions à prendre lors de la pose de plusieurs câbles par phase ?
Pour les équipements et machines exportées à l'étranger quels câbles peut-on utiliser ?
Quel câble doit-on utiliser pour éviter le problème des rongeurs ?
Quels câbles peut-on utiliser pour des installations dans des environnements pétrochimiques ?
Quelle est la durée de vie d'un câble ?


2/ DESCRIPTION DES CABLES D'ENERGIE
Qu'est-ce qu'un câble C1 ?
Quelles sont les couleurs des câbles SPEEDY ( H07V-U ) ?
Dans quels cas l’emploi du SPEEDY est-il conseillé ?
Qu'est-ce que le câble Flextrême ?
Quelle est la température de fonctionnement du câble Flextrême ?
Quelle est la classe d'un câble industriel souple Flextrême ?
Qu'est-ce qu'un câble AFUMEX ?
Quelles sont les normes que doivent respecter les câbles AFUMEX ?
Dans quels cas l’utilisation du câble AFUMEX est-elle conseillée?
Que signifie l'inscription LSZH ou LSOH sur les câbles d'énergie ?
Peut-on installer un cable U-1000 R2V entre poteaux ?

3/ QUESTIONS SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Quelles normes précisent les caractéristiques des âmes ?
Quelles sont les températures d'utilisation des câbles ?
Qu'appelle-t-on régime de secours ?
Où trouve-t-on le repérage des conducteurs ?
Qu'est-ce qu'une armure feuillards ?
Qu'est-ce qu'un blindage, quels en sont les différents types ?
Quels sont les rôles du blindage ?
Quelle est la section de la liaison équipotentielle principale pour une habitation ?
Pourquoi faut-il une liaison équipotentielle dans chaque salle d'eau/salle de bain lorsqu'il existe déjà une liaison équipotentielle principale ?
Quelles sont les valeurs de chutes de tensions préconisées dans les installations ?
En HTA, quelles sont les différences entre câble à champ radial et câble à ceinture ?
Le soleil peut-il dégrader les caractéristiques d'un câble posé sur chemin de câbles extérieur sans écran ?
Toute installation réalisée antérieurement à la date d'homologation d'une norme, doit-elle être systématiquement révisée selon les nouveaux textes ?

4/ QUESTIONS SUR LES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Qu'appelle-t-on tension assignée ?
Quelle différence y a-t-il entre tension simple et tension composée ?
Quelle différence y a-t-il entre degré d'isolement et tension nominale ?
Où peut-on trouver les valeurs d’intensité des câbles ?
Quelles sont les différences entre PR, PRC et XLPE ?

5/ QUESTIONS SUR LE MARQUAGE CE
Que signifie CE ?
Le marquage CE est-il obligatoire ?
Sur quels produits doit être recherché le marquage CE ?
Y a-t-il des exceptions ?
Où se trouve le marquage CE ?
Qui est le responsable de l'application du marquage CE ?
Si un produit relève de trois directives doit-il comporter trois marquages CE ?
Quelles sont les différences entre le marquage CE et les labels NF et HAR ?
Le marquage CE et les labels NF et HAR peuvent-ils être appliqués sur le même produit ?

Site Map  |  Information légales  |   Copyright © 2009 All rights reserved.P.I. 04866320965